- Pubblicato il 27 ott 2022
- Ultima modifica 24 lug 2025
- 20 min
Pianificazione della manutenzione: guida completa
RS individua le competenze necessarie per un'efficace pianificazione e manutenzione.

Cos’è la pianificazione della manutenzione
La pianificazione della manutenzione aziendale è il processo con cui un’impresa organizza in modo sistematico le attività necessarie per mantenere impianti, macchinari, attrezzature o infrastrutture in condizioni ottimali di funzionamento. Significa stabilire cosa deve essere fatto, quando, da chi e con quali risorse, anticipando guasti e inefficienze prima che si trasformino in costi o fermi produttivi.
Perché pianificare la manutenzione è strategico per l’azienda
Richard Jeffers di RS Group identifica le capacità richieste per eseguire in modo efficace le operazioni di pianificazione e manutenzione a supporto delle attività diMRO (Maintenance, Repair and Operations - manutenzione, riparazione e operazioni).
La pianificazione e la programmazione rappresentano probabilmente i processi in assoluto più importanti per un funzionamento efficiente dell’organizzazione nell'ambito della manutenzione.Ciò nonostante, vengono regolarmente relegate alla stregua di funzioni “di contorno”, che possono essere eliminate nei periodi di contrazione del budget; inoltre, vengono spesso assegnate a persone che non sono più in grado di operare sui macchinari, senza alcuna considerazione della loro idoneità a ricoprire quel ruolo.
Eppure, una pianificazione della manutenzione aziendale strutturata della manutenzione porta con sé numerosi vantaggi strategici per l’azienda:
- Business Continuity: garantisce la continuità operativa riducendo al minimo i fermi macchina imprevisti e mantenendo alta la produttività.
- Efficienza operativa: ottimizza le risorse disponibili, sia umane che materiali, evitando sprechi o sovraccarichi.
- Riduzione dei costi: consente di intervenire prima che si verifichino guasti gravi, limitando le spese legate a riparazioni d’urgenza e perdite produttive.
- Maggiore sicurezza: impianti e macchinari ben manutenuti sono più sicuri per operatori e ambienti di lavoro.
- Conformità normativa: assicura il rispetto delle normative in materia di sicurezza, ambiente e qualità, riducendo il rischio di sanzioni.
- Controllo e previsione: attraverso software di manutenzione o sistemi digitali, è possibile ottenere visibilità in tempo reale sullo stato degli asset e pianificare con anticipo ogni intervento.
In particolare, Business Continuity significa garantire la continuità operativa dell’azienda, evitando interruzioni improvvise che possono bloccare l’intera produzione. Ridurre al minimo i fermi macchina non pianificati consente di mantenere i ritmi produttivi costanti, rispettare le consegne e contenere le perdite economiche. La manutenzione preventiva, inserita in un piano strutturato, diventa uno scudo strategico contro le emergenze e un alleato per assicurare affidabilità, efficienza e resilienza nel tempo.
Il ruolo del planner: competenze e responsabilità
Il planning di manutenzione è un’attività fondamentale per garantire l’efficienza operativa degli impianti: attraverso un’attenta definizione delle attività da svolgere, delle risorse necessarie e dei tempi di esecuzione, permette di prevenire fermi macchina imprevisti e ottimizzare i costi.
Il planner è la figura chiave per capire come organizzare la manutenzione in modo efficace, coordinando risorse e programmi.
L’assegnazione di una persona con le giuste competenze alle attività di pianificazione e programmazione può trasformare radicalmente la qualità della manutenzione. Il planner è una figura chiave per traghettare l’azienda da una gestione reattiva a una manutenzione strutturata, efficace e orientata alla prevenzione.
Il suo obiettivo primario è garantire il massimo utilizzo delle risorse disponibili, coordinando gli interventi di Planned Preventive Maintenance (PPM) e quelli correttivi in modo da ridurre i costi complessivi e limitare al minimo i fermi impianto. Il planner deve possedere competenze tecniche, capacità organizzative e visione strategica, per analizzare priorità, assegnare attività, valutare i tempi di intervento e allineare il lavoro degli operatori con gli obiettivi aziendali.Capire come gestire la manutenzione in azienda significa assegnare ruoli chiari e utilizzare strumenti efficaci come software GMAO e tecniche di scheduling.
Il ruolo del Facility Manager
All’interno della strategia manutentiva, un altro attore centrale è il Facility Manager, figura responsabile della gestione e del coordinamento generale delle attività legate alla manutenzione e ai servizi generali. Il suo compito è assicurare che tutti i processi — dalla logistica tecnica alla sicurezza, fino al comfort degli ambienti di lavoro — siano coerenti con le politiche aziendali e i piani di efficienza.
Il Facility Manager opera in stretta collaborazione con i planner e i team tecnici, fornendo una visione integrata e sistemica della manutenzione. È il ponte tra la direzione aziendale e le funzioni operative, e ha il compito di armonizzare obiettivi strategici e operativi, garantendo la continuità delle attività e la valorizzazione degli asset aziendali nel lungo periodo.
Le fasi della pianificazione degli interventi di manutenzione
Una pianificazione efficace degli interventi di manutenzione in azienda si basa su un processo strutturato e ciclico, articolato in sei fasi fondamentali. Ognuna contribuisce a garantire continuità operativa, riduzione dei costi e ottimizzazione delle risorse. Scopriamo come gestire gli interventi di manutenzione in modo efficiente, organizzando le attività, le risorse e il calendario in modo ottimale:
- Identificazione degli asset. È il punto di partenza: mappare tutti gli impianti, macchinari e infrastrutture soggetti a manutenzione. Ogni asset va codificato e tracciato per tipologia, criticità e impatto sulla produzione.
- Definizione delle attività. Per ciascun asset vanno specificati gli interventi necessari: manutenzione ordinaria, preventiva, predittiva o correttiva. Le attività devono essere chiare, documentate e collegate a specifici obiettivi di performance.
- Determinazione della frequenza. Stabilire quanto spesso eseguire ogni tipo di intervento in base a parametri come utilizzo, età dell’asset, condizioni operative o raccomandazioni del produttore. Una pianificazione intelligente si basa su dati e storici di guasto.
- Assegnazione delle risorse. Identificare il personale tecnico, interno o esterno, necessario per eseguire le attività. Vanno considerati anche strumenti, ricambi e materiali da predisporre in tempo utile.
- Creazione del calendario di intervento. La programmazione deve evitare sovrapposizioni e minimizzare l’impatto sulle attività produttive. Il calendario tiene conto di priorità, tempi di fermo accettabili e disponibilità delle risorse.
- Monitoraggio e aggiornamento. Il piano di manutenzione deve essere monitorato costantemente tramite indicatori di performance (KPI). Gli interventi vanno tracciati, i risultati analizzati e il piano aggiornato per correggere deviazioni e migliorare nel tempo.
Queste fasi permettono di trasformare la manutenzione da costo imprevedibile a leva strategica per la produttività aziendale.
Scheduling: cos'è e come si integra con la pianificazione
Nella gestione della manutenzione industriale, due concetti fondamentali lavorano in sinergia per garantire efficienza operativa e riduzione dei fermi: planning (pianificazione) e scheduling (programmazione manutenzione). Sebbene spesso usati come sinonimi, rappresentano due momenti distinti ma complementari del processo manutentivo.
Differenze e sinergie tra planning e scheduling
La pianificazione (planning) definisce cosa deve essere fatto, perché e con quale frequenza. Serve a costruire un piano di medio-lungo periodo che identifichi le attività necessarie per mantenere gli asset efficienti. Include:
- la definizione delle attività di manutenzione
- la classificazione per priorità
- la stima delle risorse necessarie
- l’allocazione teorica del budget
Lo scheduling della manutenzione è il processo che determina quando e da chi devono essere eseguiti gli interventi pianificati, garantendo che risorse, ricambi e asset siano disponibili al momento giusto per ridurre i tempi di fermo e ottimizzare l’efficienza operativa. È una funzione operativa che si concentra sul breve periodo, trasformando il piano in azione concreta. Comprende:
- l’organizzazione temporale delle attività (giornaliera, settimanale, mensile)
- la verifica della disponibilità di personale, attrezzature e pezzi di ricambio
- il bilanciamento dei carichi di lavoro
- il coordinamento con le altre funzioni aziendali
Lo scheduling è fondamentale per capire come gestire gli interventi di manutenzione in modo efficiente, assegnando risorse, tempi e priorità.
In sintesi:
Planning = cosa e perché fare
Scheduling = quando e con quali risorse farlo
Il successo della manutenzione dipende dall’integrazione efficace tra queste due fasi: un buon piano senza una corretta programmazione resta inattuato; uno scheduling efficiente ma privo di una base pianificata rischia di essere inefficace o addirittura dannoso.
I principi fondamentali dello scheduling
Una buona attività di scheduling si fonda su sei principi chiave:
- Fattibilità. Lo scheduling deve essere realizzabile con le risorse effettivamente disponibili: personale, competenze tecniche, strumenti, materiali.
- Chiarezza. Ogni attività programmata deve essere descritta in modo comprensibile e completo, con indicazioni precise su tempi, luoghi e modalità di esecuzione.
- Coordinamento. È essenziale l’allineamento con la produzione e con altri reparti (logistica, qualità, HSE) per evitare interferenze e massimizzare l'efficienza.
- Flessibilità. Il piano di scheduling deve essere in grado di adattarsi rapidamente a urgenze, guasti imprevisti o indisponibilità di risorse.
- Prioritizzazione. Le attività più critiche vanno programmate prima e con attenzione particolare alla continuità operativa e alla sicurezza.
- Tracciabilità. Ogni intervento programmato deve essere monitorato, registrato e analizzato per valutare scostamenti e migliorare il processo nel tempo.
L’unione di planning e scheduling crea un sistema manutentivo robusto, basato su previsione, controllo e adattabilità. Questo approccio permette all’azienda di ridurre guasti imprevisti, aumentare la vita utile degli asset e migliorare la business continuity.
Strumenti e tecniche per pianificare in modo efficace
La pianificazione della manutenzione richiede oggi strumenti evoluti e tecniche integrate che permettano di affrontare in modo strategico ogni fase del processo, dalla rilevazione del guasto alla programmazione degli interventi. Due leve fondamentali per una gestione moderna sono i software GMAO e l’analisi predittiva supportata da sensoristica avanzata.
Software GMAO e tool digitali
I GMAO (Gestionali di Manutenzione Assistita da Computer) rappresentano la base digitale per organizzare e monitorare tutte le attività manutentive. I software di programmazione manutenzione aiutano a organizzare i turni, gli interventi e la logistica degli asset. In generale permettono di:
- registrare lo storico degli interventi su ogni asset;
- pianificare le manutenzioni preventive con logiche temporali o a soglia;
- generare ordini di lavoro, assegnarli e monitorarne l’esecuzione;
- automatizzare le notifiche per scadenze, revisioni o anomalie;
- analizzare KPI di performance e costi associati alla manutenzione.
I software GMAO sono essenziali per organizzare la manutenzione in modo sistematico e trasparente.
Tool digitali
Oltre al GMAO, esistono tool digitali complementari che ne amplificano l’efficacia:
- Registri digitali delle attività, accessibili da dispositivi mobili, per una tracciabilità immediata e condivisa;
- Reportistica automatizzata, utile per audit, certificazioni e continuità documentale;
- Strumenti AR/IoT, come occhiali a realtà aumentata o sensori connessi, che supportano il personale tecnico durante gli interventi e permettono diagnosi più rapide.
In un ambiente industriale moderno, l’integrazione tra GMAO e altri strumenti (ERP, piattaforme di asset management, sistemi di monitoraggio) è fondamentale per ottenere una visione unificata e proattiva della manutenzione.
Analisi predittiva e sensoristica
Un passo oltre la manutenzione preventiva è rappresentato dalla manutenzione predittiva, resa possibile grazie all’analisi dei dati in tempo reale e all’impiego di tecnologie intelligenti.
Le tecniche più diffuse includono:
- Sensoristica IoT installata sugli asset per rilevare parametri come vibrazioni, temperatura, consumo energetico, livelli di usura;
- Modelli di machine learning in grado di individuare anomalie rispetto al comportamento standard degli impianti;
- AI applicata alla manutenzione per generare alert predittivi e suggerire interventi prima che si verifichi un guasto.
I vantaggi dell’approccio predittivo sono notevoli:
- Riduzione dei fermi macchina non pianificati
- Ottimizzazione delle risorse tecniche
- Allungamento della vita utile degli asset
- Maggiore sicurezza e affidabilità degli impianti
Queste tecnologie permettono alle imprese di passare da un modello reattivo a uno data-driven, in cui le decisioni si basano su evidenze oggettive e in tempo reale, migliorando al contempo l’efficienza operativa e la business continuity.
Approcci alla manutenzione: preventiva, predittiva, correttiva
La manutenzione industriale non è una strategia unica: ogni impresa deve adottare il modello più adatto al tipo di impianti, alla loro criticità e al contesto operativo. I consulenti McKinsey, in linea con la visione di Adams, sottolineano che – pur nella diversità delle esigenze – ogni strategia di manutenzione deve tendere a tre obiettivi fondamentali:
- Massimizzare la disponibilità degli asset
- Minimizzare i costi totali di gestione
- Ridurre la ridondanza e gli sprechi di sistema
Vediamo i tre principali approcci a confronto:
Manutenzione correttiva (reactive maintenance)
È la forma più semplice e immediata: si interviene solo dopo un guasto. Sebbene inizialmente possa sembrare economica, presenta svantaggi evidenti:
- Tempi di fermo macchina lunghi e imprevedibili
- Costi emergenziali elevati
- Impatto sulla continuità produttiva
È un approccio accettabile solo su asset non critici o in contesti dove il costo di fermo non è significativo.
Manutenzione preventiva (scheduled or time-based maintenance)
Consiste nell’intervenire in modo pianificato, sulla base del tempo o dell’uso (es. ogni 1.000 ore). Vantaggi principali:
- Maggiore controllo sulla programmazione degli interventi
- Riduzione dei guasti improvvisi
- Allungamento della vita utile degli asset
Tuttavia, se non calibrata bene, può generare interventi non necessari e quindi costi evitabili.
Manutenzione predittiva (condition-based o data-driven maintenance)
È il modello più avanzato, basato sul monitoraggio continuo delle condizioni operative tramite sensori (vibrazioni, temperatura, pressione, usura). L’uso di algoritmi intelligenti e machine learning consente di:
- Prevedere i guasti prima che si verifichino
- Intervenire solo quando serve realmente
- Ottimizzare risorse e tempi, migliorando la business continuity
McKinsey afferma che, nella maggior parte dei casi, questo approccio – supportato da registri digitali, analisi storiche e modelli di guasto – è quello che garantisce il miglior compromesso tra disponibilità e costi, soprattutto in settori con impianti critici o remoti (oleodotti, ferrovie, energia eolica).
Anche la posizione degli asset avrà un ruolo nel determinare l'approccio corretto al monitoraggio. Per gli asset in posizioni remote, come parchi eolici e linee ferroviarie, il monitoraggio esterno tramite droni, telecamere termografiche, strumenti intelligenti di ispezione delle condutture o treni di misurazione potrebbe aiutare a migliorare la frequenza delle ispezioni.
Best practice operative per ogni approccio
Ogni modello manutentivo richiede una pianificazione operativa dettagliata, a partire da:
- Identificazione degli asset: elenco completo, stato, criticità
- Definizione delle attività da eseguire: per tipo, gravità, priorità
- Mappatura dei materiali e ricambi necessari
- Individuazione dei DPI e strumenti tecnici da utilizzare
- Assegnazione dei ruoli e responsabilità: planner, manutentori, responsabile tecnico
La scelta tra manutenzione correttiva, preventiva o predittiva deve sempre essere coerente con le risorse disponibili, la cultura aziendale e il livello di maturità digitale dell’organizzazione.
In conclusione, un sistema manutentivo efficace non si basa su un’unica scelta, ma su una combinazione flessibile di approcci, adattata al contesto reale dell’impresa.
KPI e misurazione delle performance
Una pianificazione efficace della manutenzione non può prescindere dalla misurazione costante delle performance. I KPI manutentivi (Key Performance Indicators) e i sistemi di controllo rappresentano la bussola per valutare l’efficienza operativa e l’efficacia economica delle attività MRO.
Registro manutenzione e controllo interventi
Il primo strumento per garantire tracciabilità e trasparenza è il registro degli interventi di manutenzione, in formato digitale o cartaceo. Questo documento, integrato con i software GMAO (Gestione Manutenzione Assistita da Computer), consente di:
- archiviare ogni operazione eseguita
- registrare le anomalie riscontrate
- associare ricambi utilizzati e risorse impiegate
- allegare check-list e documentazione tecnica
- attivare alert per le manutenzioni preventive
Il data base centralizzato permette una visione d’insieme degli asset aziendali, con una reportistica dettagliata (per sede, impianto, fornitore, tipo di guasto) e l’integrazione di moduli di ispezione, schede tecniche e storici degli interventi.
KPI operativi e controllo costi
Per migliorare la manutenzione, è essenziale misurare ciò che si fa. I principali KPI manutentivi includono:
- MTTR (Mean Time To Repair) – tempo medio di riparazione
- MTBF (Mean Time Between Failures) – tempo medio tra guasti
- % rispetto piano PPM – manutenzioni preventive eseguite rispetto al pianificato
- Tempo di reazione agli imprevisti – dall’allarme all’intervento
- Costo medio per intervento – utile per il controllo del budget
- % guasti ripetuti – indicatore della qualità della riparazione
Questi KPI permettono di monitorare l'efficienza dei manutentori, individuare colli di bottiglia, correggere errori di pianificazione e prendere decisioni basate su dati reali. Il controllo dei costi associato a questi indicatori aiuta inoltre a stimare correttamente il Total Cost of Ownership degli asset manutentivi.
Cultura, competenze e comunicazione nella manutenzione
La manutenzione efficace non dipende soltanto da tecnologie e processi, ma soprattutto dalla cultura organizzativa, dalle competenze del personale e dalla qualità della comunicazione interna. Questi aspetti sono fondamentali per trasformare le attività di manutenzione da un semplice obbligo a un vero e proprio vantaggio competitivo.
Formazione continua e aggiornamento
Una formazione mirata e costante è la base per mantenere alto il livello delle competenze tecniche e gestionali. I team di manutenzione devono essere aggiornati su nuove tecnologie, metodologie di pianificazione, sicurezza e normative di settore. Solo così possono operare con efficienza e ridurre gli errori.
Inoltre, è importante promuovere la formazione trasversale, coinvolgendo anche i reparti operativi e gli uffici acquisti, affinché tutta l’organizzazione condivida gli obiettivi di manutenzione e ne comprenda l’importanza strategica.
Kaizen Team e miglioramento continuo
Il concetto di Kaizen, ovvero il miglioramento continuo, può essere applicato efficacemente nella manutenzione attraverso la costituzione di gruppi di miglioramento (Kaizen Team). Questi team multidisciplinari coinvolgono tecnici, operatori e manager in cicli regolari di analisi e ottimizzazione dei processi manutentivi.
I Kaizen Team favoriscono:
- la condivisione di best practice
- la rapida individuazione e risoluzione dei problemi
- l’innovazione nel modo di lavorare
- la motivazione e l’empowerment del personale
Questa cultura collaborativa aiuta a creare un ambiente in cui tutti si sentono responsabili e partecipi del successo dell’organizzazione.
Comunicazione efficace e collaborazione
Un flusso di comunicazione chiaro e tempestivo tra tutte le funzioni coinvolte (manutenzione, operations, acquisti, sicurezza) è essenziale per:
- garantire la tempestiva segnalazione di anomalie
- coordinare gli interventi con il minimo impatto sulla produzione
- condividere dati e report per decisioni basate su informazioni aggiornate
- allineare gli obiettivi e le priorità operative
L’adozione di piattaforme digitali integrate, come i software GMAO, supporta questa comunicazione facilitando lo scambio di informazioni e la collaborazione anche a distanza o tra sedi diverse.
Procedura di gestione della manutenzione
In un’organizzazione efficiente della manutenzione, la procedura di gestione della manutenzione è fondamentale per definire chiaramente ruoli, responsabilità e tempistiche di ogni attività. Grazie a questa procedura, ogni membro del team conosce esattamente i compiti da svolgere e quando intervenire, evitando sovrapposizioni o ritardi.
Il planner, ad esempio, coordina la programmazione degli interventi, assicurandosi che risorse, materiali e personale siano disponibili. I manutentori eseguono le attività secondo le priorità stabilite, mentre il responsabile tecnico monitora l’avanzamento e verifica la qualità degli interventi.
La procedura di gestione della manutenzione garantisce inoltre che i flussi comunicativi tra uffici tecnici, operations e acquisti siano fluidi e standardizzati, permettendo di rispondere tempestivamente a emergenze e pianificare efficacemente gli interventi futuri.
Un’organizzazione chiara e una procedura ben definita sono la chiave per ottimizzare tempi, costi e risultati, migliorando la continuità operativa e la sicurezza degli asset aziendali.
Errori da evitare
La pianificazione e la programmazione delle attività di manutenzione dovrebbero essere la massima priorità per qualsiasi programma di miglioramento e maturazione di questo comparto. Molto spesso, invece, sono tra le ultime aree ad essere considerate quando si discute di come uscire dalla logica del ciclo reattivo.
Vediamo di seguito le criticità comuni nella gestione che possono ostacolare una buona pianificazione e programmazione della manutenzione:
Lasciare che tutte le attività vengano condotte in modo reattivo. Escludendo i casi di guasto critico di un impianto, anche gli interventi correttivi vengono eseguiti meglio quando sono pianificati. Rispondere immediatamente a tutte le richieste equivale a impedire qualsiasi maturazione dell’organizzazione di manutenzione.
Affidare la pianificazione alla persona sbagliata. La persona incaricata di pianificare la manutenzione viene spesso assegnata a quel ruolo perché non è in grado di svolgere altre funzioni, non perché possiede le competenze richieste.
Non impartire al pianificatore la formazione richiesta. È improbabile che la persona assegnata alla pianificazione possieda l’intero arsenale di conoscenze, capacità ed esperienze richiesto per ricoprire con successo quel ruolo. La scelta di contare soltanto sull’apprendimento “on-the-job” e sull’esperienza acquisita man mano può rivelarsi molto costosa e tradursi in un basso utilizzo delle risorse del pool tecnico.
Trascorrere il tempo alla scrivania e non sull’impianto. Un buon pianificatore tende a vedere la scrivania come un male necessario e a trascorrere la maggior parte del tempo sull’impianto, a studiare da vicino le attività, le capacità del team, il fabbisogno di ricambi, i tempi richiesti realmente dalle attività e l’efficacia degli interventi pianificati per mitigare l’impatto dei guasti.
Non eseguire una programmazione adeguata. Molto spesso, il programma PPM è semplicemente un elenco di interventi da eseguire quando se ne presenta l’occasione. Senza un adeguato coordinamento dell’impianto, delle risorse e dei ricambi, e senza che vengano identificate espressamente le persone responsabili del completamento delle attività, i risultati positivi saranno frutto del caso, non di un processo intenzionale.
Il responsabile della pianificazione dovrebbe monitorare, se non altro, l’arretrato di manutenzione, l’occupazione della manodopera e le percentuali di completamento del PPM. Senza la misurazione di questi parametri basilari, non è assolutamente possibile determinare se i risultati siano positivi o meno.
Non considerare i reparti operativi come clienti. Non è raro assistere a conflitti tra i reparti operativi e la manutenzione, soprattutto quando quest’ultima dimentica che il suo scopo è fornire all’utente un servizio di elevata disponibilità.
Non utilizzare flussi di lavoro o non definirli in modo chiaro. Quando manca una visione comune sul modo in cui le attività devono essere create, convalidate, pianificate, programmate ed eseguite, e su quali incontri occorre tenere per gestire il flusso di lavoro, le probabilità di successo sono scarse.
Una strategia di manutenzione flessibile e adattiva
Per gestire la manutenzione in azienda al meglio, è fondamentale sviluppare una strategia flessibile e un piano operativo basato su dati, competenze e comunicazione.
Qualunque approccio si scelga, è importante ricordare che la strategia deve essere un documento dinamico, capace di evolversi nel tempo in base ai cambiamenti delle circostanze organizzative.
Moray Kidd, accademico di ingegneria della manutenzione, offre alcuni consigli per iniziare: "Bisogna cominciare pensando agli obiettivi aziendali", afferma. "Chiedersi come il team di ingegneria della manutenzione contribuisce agli obiettivi strategici complessivi dell'azienda e come possa generare valore".
In questo contesto, è fondamentale avere una strategia flessibile e dinamica, in grado di adattarsi alle influenze sia interne sia esterne all'azienda. Considerando che le strategie possono cambiare rapidamente, gli ingegneri responsabili della manutenzione devono guardare al futuro e rimanere allineati con gli interessi dell’azienda.
Da qui nasce la necessità che il team di ingegneria sia flessibile, reattivo e pronto a fornire all'azienda ciò di cui ha bisogno nel breve termine.
Conclusione: come costruire un piano di manutenzione efficace
La pianificazione è un’attività cruciale in qualsiasi attività commerciale e una buona strategia costituisce sempre una solida base per il successo di un piano MRO.
Una strategia di manutenzione definisce i principi guida per raggiungere gli obiettivi aziendali, riflettendo la realtà operativa. Paul Adams, ex responsabile strategico di Glaxo SmithKline, sottolinea che una buona strategia garantisce alta disponibilità con costi contenuti, pur riconoscendo che soluzioni efficaci in un settore potrebbero non esserlo in un altro.
I fattori chiave per una strategia di successo includono:
- maturità dei processi di manutenzione e valore generato
- prestazioni degli asset misurate con indicatori come l’OEE
- approccio adottato (manutenzione reattiva, preventiva o predittiva) e le motivazioni dietro la scelta
- coinvolgimento del team strategico per raccogliere competenze e informazioni
- capacità e competenze delle risorse umane
- attenzione alla cultura aziendale per evitare comportamenti controproducenti
- comunicazione chiara e differenziata a seconda del pubblico, dal consiglio di amministrazione al team operativo
Adams sottolinea che una strategia efficace non si limita alla gestione dei singoli asset, ma implica l’allineamento tra competenze, cultura aziendale e azioni operative, in un’ottica di manutenzione proattiva e sicura. In questo scenario, la pianificazione della manutenzione diventa un elemento chiave: non basta puntare alla riduzione dei costi, ma occorre bilanciare in modo consapevole costi e rischi tecnici in funzione delle priorità aziendali. La manutenzione deve quindi essere considerata una leva competitiva, parte integrante dell’operations management e guidata da una visione di miglioramento continuo.
Link consigliati
- Analisi delle vibrazioni e sicurezza sul lavoro: il ruolo della manutenzione
- RCM: definizione, adozione e benefici della strategia di manutenzione
- Manutenzione degli impianti fotovoltaici: guida completa
- La manutenzione impianti HVAC e i benefici del comfort ambientale
- Digitalizzazione della manutenzione per una migliore efficienza aziendale
- Sviluppare capacità di base per la manutenzione
- Creare un servizio di manutenzione efficiente
- MRO (Maintenance, Repair & Operations)