- Pubblicato il 18 giu 2024
- Ultima modifica 18 giu 2024
- 5 min
Tecnologia IoT applicata agli strumenti di test e di misura: vantaggi e potenzialità
L'IoT sta rivoluzionando gli ambienti domestici e industriali, aumentando efficienza e comfort con sistemi che ottimizzano autonomamente processi e risorse. Questo impatto si estende anche agli strumenti di test e misurazione, ma è solo una moda passeggera o una vera trasformazione radicale nel settore?

I componenti di un sistema IoT interagiscono tra loro per raggiungere l’obiettivo per cui il sistema è stato progettato. Ad esempio, in una casa intelligente, un sistema IoT costituito da termostati, interruttori, allarmi, trigger, telecamere, sensori e attuatori interconnessi, può controllare autonomamente l'illuminazione, la temperatura, l'ambiente e la sicurezza, in base al comportamento degli abitanti. Da questo ne derivano più efficienza, maggior comfort e risparmio energetico.
In un contesto industriale, l’IoT può connettere tra loro macchine di produzione e robot dotati di strumentazione e capacità di rilevamento ed elaborazione. Questo tipo di integrazione porta ad una gestione più performante di attrezzature, risorse, processi e beni prodotti.
Vantaggi della tecnologia IoT applicata agli strumenti di test e di misura
L'IoT fornisce un approccio senza precedenti agli strumenti di test e di misura: per raccogliere dati, tracciare, rilevare, monitorare, caratterizzare, identificare, stimare, contare fenomeni fisici ed eseguire analisi quasi senza intervento umano.
In effetti, la tecnologia connessa può offrire numerosi vantaggi e funzionalità ai professionisti della misurazione, tra cui:
Maggiore sicurezza
Il vantaggio principale di connettere strumenti di test e di misura con le macchine utilizzate in un'industria, è quello di limitare l'esposizione degli operatori ai rischi inerenti alle letture e misurazioni in situ. I rilievi effettuati a distanza evitano di dover salire su scale o utilizzare piattaforme aeree; consentendo, inoltre, di mantenere gli utenti a distanza di sicurezza quando si tratta di misurazioni pericolose come: letture di fumi, gas, agenti chimici e tensioni elettriche. Inoltre, le condizioni di raccolta dei dati sono semplificate: i tecnici non devono più portare con sé ingombranti strumenti di misura, bilance o altri attrezzi.
Meno errori e più produttività
In un sistema connesso, lo scambio di informazioni tra lo strumento di misura ed il dispositivo di visualizzazione e memorizzazione dati non subisce alcun intervento umano, rendendo impossibili gli errori di rientro.
Inoltre, le periferiche collegate agli strumenti di misura dispongono di interfacce grafiche che permettono di visualizzare i dati e confrontarli con letture precedenti, oppure di condividerli istantaneamente all'interno delle diverse applicazioni aziendali disponibili nel sistema.
Lo sfruttamento efficace delle informazioni prodotte da strumenti di test e misurazione connessi tra di loro, consente il lavoro collaborativo, la standardizzazione delle letture, e di conseguenza l'automazione della raccolta dati.
Confronto e visualizzazione simultanei
Poter collegare più strumenti di misura allo stesso smartphone è un vantaggio importante per l'analisi e la risoluzione dei guasti. In questo modo, diventa possibile confrontare o associare diversi parametri contemporaneamente. Ad esempio, per monitorare l'aspetto di una condensa in un armadio elettrico, si può effettuare la misurazione delle correnti di fase in una rete trifase e la registrazione simultanea del riscaldamento, della temperatura della parete e del livello di umidità.
Sfruttamento dei dati in loco
La potenza di smartphone e tablet permette di utilizzare e condividere i dati in tempo reale, e di prendere decisioni senza attendere il rientro in ufficio. Questo approccio porta ad evitare l'aggravarsi di guasti che potrebbero causare l'arresto di una macchina o di un intero impianto.
Una tale reattività consente, inoltre, di evitare le spese di viaggio sostenute da un successivo processo decisionale.
Strumenti più convenienti
Le tecnologie wireless adatte al trasferimento dati su smartphone e tablet permettono la progettazione di dispositivi a basso costo, senza schermo, software o memoria di archiviazione. I dati raccolti vengono infatti visualizzati, elaborati e archiviati esclusivamente su smartphone, tablet o computer.
Quali sono gli strumenti di test e misura che possono essere connessi?
Fondamentalmente tutti gli strumenti di misura sono destinati ad essere connessi: termocamere, strumenti di misurazione elettrica, misuratori laser, sensori di temperatura, misuratori della qualità dell'aria, telecamere di ispezione, e in generale tutti i nuovi strumenti che ogni giorno arrivano sul mercato.
Gli strumenti di test e misura connettibili sono compatibili con i sistemi operativi mobili iOS e Android mediante applicazioni disponibili su piattaforme di download. Queste App possono essere utilizzate anche su tablet touchscreen idonei per l'uso in ambienti industriali, resistenti all'immersione, alla polvere, alle cadute, a tutti gli ambienti ostili.
Gli strumenti connessi possono anche essere associati a laptop con Windows o Linux.
Vediamo degli esempi:
Soluzioni Fluke
Fluke ha sviluppato un ecosistema basato su funzionalità cloud per potenziare il concetto di condivisione. La soluzione Fluke Connect™ offre:
- memorizzazione della cronologia delle misure dei diversi dispositivi,
- produzione e condivisione di report,
- obiettivi e istruzioni di misurazione,
- condivisione di dati durante gli interventi.
Utilizzando l'App mobile Fluke Connect™, le letture vengono sincronizzate via Internet sui telefoni aziendali. Inoltre, la funzione di videoconferenza permette di utilizzare le misurazioni durante una sessione in condivisione remota, così da aumentare il lavoro di squadra. In questo modo, il processo decisionale è istantaneo.
Registratore PEL 105 Chauvin Arnoux
Con il registratore di dati PEL 105 l'utente può programmare i report che desidera ricevere via e-mail. Tramite la connettività Wi-Fi è infatti possibile recuperare i risultati della misurazione da remoto, su smartphone o tablet. Questo è molto utile quando lo strumento è di difficile accesso, ad esempio in cima a un palo.
Termocamera FLIR E6 Wi-Fi
Questa termocamera del marchio Flir fornisce immagini termiche e misurazioni accurate della temperatura. Il trasferimento delle informazioni su smartphone e tablet tramite l'app FLIR Tools Mobile semplifica la condivisione di queste immagini e permette l'invio di report da qualsiasi luogo, consentendo all'operatore di prendere decisioni critiche più rapidamente.
IoT: una rivoluzione nel settore delle prove e delle misurazioni
I vantaggi della tecnologia IoT sono estremamente interessanti per il settore delle misurazioni. Le applicazioni sviluppate fino ad oggi forniscono agli utenti metodi di lavoro nuovi, più confortevoli, efficienti e sicuri. La natura stessa dell’IoT aiuta i professionisti e le aziende ad automatizzare il processo di misurazione, migliorandogli strumenti di misurazione per eseguire in modo più efficiente misure continue e approfondite, misurazioni simultanee su un'ampia area e analisi in tempo reale dei dati raccolti, oltre a fornire una migliore integrità dei dati stessi.
La transizione è in corso. Non c’è dubbio che i prossimi anni offriranno una maggiore innovazione, in particolare nel settore dei test e delle misurazioni.
Articoli correlati
Link consigliati
- I vantaggi dell’IoT per la gestione energetica
- IoT nella manutenzione industriale
- IoT - Internet delle cose
- Sourcing: vantaggi e strumenti digitali per le aziende
- IoT nell’industria elettronica
- Destinazione IoT
- Distributori automatici industriali per dpi, utensili e ricambi: perché installarli e tutti i vantaggi
- Agricoltura Verticale: vantaggi e sfide del vertical farming